This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:电路回顾

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624479/tps548d22-circuit-review

器件型号:TPS548D22

你好

我的一个客户正在使用 TPS548D22RVF 执行此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。  

<<原理图已删除>>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会让别人看看这个...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请 进行以下更改:

    与 C94串联的零欧姆电阻器。

    2.缓冲电路作为 SW 节点处的占位器(470pF + 3.01欧姆)。

    3. C99没有弹出或删除它。

    4. EN_UVLO R31:该引脚的最大额定电压为7.7V。 输入电压上的振铃电压可能会损坏该引脚。 建议在该引脚上使用电阻分压器。

    ILIM R35:这个值提供大约45A OCP。 客户限制值是多少? 有关详细信息、请参阅第13页的图15。

    输入电容:似乎不足以覆盖 RMS 值。 请验证电容器制造商数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢你的答复。


    我对您所做的更改很好奇。

    1.我想知道为何将0OHM 与 C99串联。

    3.我想知道为什么我删除了 C99。

    4.此电路的输入电压为5.6V。 UVLO 不超过 PIN 的内部压力。
        如果是、我应该添加一个电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我假设您是 C94 (自举电容器)。 添加与引导电容器串联的零欧姆电阻器的目的:仅需在电路需要减少 PCB 布局等导致的开关节点振铃时采取预防措施。
    请参阅数据表第3页的引脚37。
    5.6V 的容差是多少?5.6V 的稳压有多紧密? 当 TPS548D22运行时、输入电压将具有交流电压振铃。 建议将 EN 保持在最大额定电压以下。
    套件