This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030测试问题库 TPS254900Q1EVM-817 EVM

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624889/lmr14030-lmr14030-test-problem-base-tps254900q1evm-817-evm

器件型号:LMR14030

图1:输入浪涌电流 wareform、Vin (黄色)、Iin (粉色)

图2:断电固件形式、Vin (黄色)、Vout (蓝色)、VSS (紫色)、Iout (绿色)

图3打开固件电源、Vin (黄色)、Vout (绿色)、VSS (蓝色)、Iout (粉色)

 

下面是我的问题

1)     如图1:所示、我们的功率可能会产生较大的浪涌电流并接近10A、并且可能损坏 IC、LMR14030的输入端子是否具有输入浪涌电流限制?

2)     2)如图3所示:为什么 Vout 端子在上电时具有电流过冲?该电流可以实现6A、如何避免?为什么过流保护模式不启动?

3) 3)     根据具体说明、当负载电流低于300mA 时、LMR14030将进入睡眠模式。但当负载电流为100mA 时、我们发现它在 DCM 模式下工作、为什么?请帮助进行说明

4) 4)     LMR14030开关频率在上电时将逐渐增加、为什么?

5)     5)如图2所示:为什么断电时输出电压会出现振荡现象。如果我调节使能端子电阻、则可以避免出现输出电压振荡现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)您如何测量 Iin 和 Vin? 请将探头靠近输入电容器放置。 您是否为输入使用长电缆? 如果是、请在 Vin 处添加一个大电容(220uF)以避免振荡。
    2) 2)我认为 Vout 电流过冲是由浪涌电流引起的、因此在添加大电容后再次查看波形。 而高侧 MOSFET 具有过流保护、I-lim 处于4.4~~6.6A、可能不会触发保护。
    3) 3)请向我展示当 i=0.1A 时 SW 的波形。
    4) 4)上电后频率增加是正常的。 IC 需要时间逐周期调整占空比和频率。
    5) 5)主要原因是当您在 EN 引脚上添加电阻器时,Vin 不稳定,这与添加 LF 一样,以使 EN 稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    以下是对您的问题的评论:

    1) 如图1:所示,我们的功率可能会产生大浪涌电流并接近10A,而且它可能损坏 IC,也可能不会损坏?LMR14030的输入端子有输入浪涌电流的限制?--- 绝对最大输入电压为44V、如果峰值电压超过44V 的浪涌电流、则在输入端添加更多电容器。

    2) 如图3所示:为什么 Vout 端子在上电时具有电流过冲?这个电流可以实现6A,如何避免?为什么过流保护模式不启动?--- 我想您在 CC 模式下以 E-LOAD 启动电路、电感器电流波形是正确的、因为它需要为 Cout 充电以跟踪 SS 电压并在平均时间提供负载电流。 请将 E-load 更改为 CR 模式、或 us Epure 电阻器负载。

    3) 根据具体说明,当负载电流低于300mA 时,LMR14030将进入睡眠模式。但当负载电流为100mA 时,我们发现它在 DCM 模式下工作,为什么?请帮助将其简单化--- 300mA 是峰值电流、100mA 是平均负载电流、在适当的 Vin/Vout/FSW/电感器条件下、它们是相同的。

    4) LMR14030开关频率在上电时将逐渐增加、为什么?

    5) 如图2所示:为什么断电时输出电压会出现振荡现象。如果我调节使能端子电阻,可以避免出现输出电压振荡现象?--- 它由输入电源的高源电阻器引起、一旦 IC 停止开关(无输入电流)、Vin 就会恢复到略高于 UVLO 的水平。 可通过在 EN 引脚上对系统 UVLO 进行编程来解决该问题、请参阅数据表8.3.6部分、编程迟滞高于1V。