This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:bqStudio 错误代码= 1712此错误代码是什么意思?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656320/bq78z100-bqstudio-error-code-1712-what-mean-this-error-code

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQSTUDIO

你(们)好   

客户在 Chemistry Update (化学品更新)时出现错误代码1712。

您能否告诉我们此错误消息的含义??

*客户条件: 设备固件005和 bqfs 文件最新版本。

注意事项

日本贾斯珀(MRB Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、

    我将深入研究这一点、并在明天向您提供最新信息。 感谢您的报告!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、

    您能否发送屏幕截图并说明 Chemistry 窗口中发生的情况?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我也收到错误代码1712。  我正在使用使用 bq78350-R1 IC 的4S2P 锂离子电池组。  附件是错误的屏幕截图。  屏幕底部显示"Chemistry programming Error:Qmax quistry file format is invalid (化合物编程错误:Qmax 不合格文件格式无效)"。

    感谢您的帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    也许化学文件下载不正确。  尝试更新化学成分、当前版本为616。   以下示例使用的是来自 Web 的 bqStudio 1.3.76。