This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:反馈电阻器网络

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302EVM-716, TPS54302, TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623034/tps54302-feedback-resistor-network

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: 、TPS54335A

您好!

我希望 Vout 可在~0V 至17V 范围内调节。  为此、我已将 R3设置为4K、并在 DAC 和 FB 引脚之间放置了一个电阻器(RDAC)。  使用以下公式、我生成了下表。  

VOUT = Vref *(1+(R2/R3))+((Vref - Vdac)*(R2/RDAC))

Vdac RDAC R3 R2 参考电压 输出电压
5. 27000 4000 100000 0.6. -0.6963.
0 17.822

我将使用 TPS54302EVM-716并对电阻器进行适当的更改、以对此进行测试。  当 Vdac 为0V 至~3.3V 时、输出电压符合我的预期。  然而、在较高的 Vdac 电压下、Vout 有时变得不稳定、并且/或者它达到的最低电压为~1.5V。  在本例中、VIN 为24V。  

是否有任何关于我做错的事情或如何使这项工作的建议?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会想到为我提供原理图? 在0V~3.3V 的 Vdac 期间、 Vout=5.6V~17Vout? Vout 将在 Vdac 大于3.3V 时不稳定?

    可能是内部 MOS 限制 Vout 的最短导通时间。 您可以尝试减小 Vin 以检查 Vout 的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在0V 至3.3V 的 Vdac 期间、Vout 正确。  当 Vdac 高于3.3V 时、Vout 开始变得不稳定或嘈杂(跳频范围为~100mV - 200mV)。  

    将 Vin 降至7V 不允许 Vout 进一步低于1.5V。 VIN = 8V、Vdac = 5V、Vout = 1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是循环结果、将 RDAC 增加到40K、并在 RDAC 的串联中添加一个低通滤波器(R=1K、C=100pF)。 高 RDAC 可将极点移至高频率、从而使环路更稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RDAC = 40k +滤波器的情况下、为了保持相同的输出范围、我还调整了 R2 = 140k、R3 = 6k。  在这些条件下、它更稳定、但是 Vout 底部为1.9V (Vin = 8V、Vdac = 5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试 R2 = 168k、R3 = 8.4k、您的公式不正确、因为某些电流会流入 FB 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照您的建议切换了值。 使用方法、当我在上面测试(无负载)时、Vout 仍在0V 以上的底部。 但是、我决定连接一个负载、输出变为0V。 当负载被移除时、Vout 重新浮动。 即使安装了 EN 引脚 JP1、Vout 也会向上浮动。 是否需要此行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于 TPS54302、我们发现在输出电压低于1.2V 时很难处理该应用。 它需要较大的输出电容值来降低带宽、从而实现良好的环路响应。 对于您的应用、输出电压范围太宽、在任何情况下都难以实现稳定的环路响应。 我想您可以尝试添加更多的输出电容器和前馈电容器、以获得更大的相位裕度。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 提供的信息。  我将尝试您的建议。  同时、TI 是否会建议在此应用中使用其他器件?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于您的应用、输出电压为0V 至17V。 我可以弄清楚的是 TPS54335A。 它不是内部补偿。 您可以自行调整控制环路。 但是、它不与 TPS54302引脚对引脚兼容、FB 基准电压为0.8V。 我不确定电路在低于0.8V 的输出电压下是否可以工作。 调节控制环路以在您所需的完整输出范围内工作也是一项挑战。 您可以使用 Webench 检查波特图、以查看不同输出电压下的环路响应。 谢谢!

    最棒的

    Anthony