This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2843B:开关、负极

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2843B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622863/tl2843b-switching-negative

器件型号:TL2843B

您好~  

客户正在使用 TL2843B 进行评估、但开关节点下冲未得到改善、最大电压为-2.2V 左右。

竞争对手器件具有相同的症状、他们希望确认它看起来没有问题。

如果可能导致问题、您会建议吗? 我们还可以确认吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我更正一个问题、TL2843B、6引脚、OUT 引脚具有上面的波形、降额失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    金锡

    您能否连接原理图、或者至少连接 TL2843B 周围的 sch 部分、尤其是 DRV 引脚。 IC 驱动哪个 FET 器件? 什么是功率级拓扑?

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~ Bernard。 我将原理图和布局发送给您的邮件、并让我提出您的意见。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jin-Suk、

    我已将您的文件转发给内部产品线团队、他们将对此进行研究。 他们应该很快会为您提供答复。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jin-Suk、

    此问题已通过电子邮件解决。 我们需要确保使用合适的技术、如探头尖端和桶形探头尖端以及示波器探头电缆上的共模电感器、在 IC 的 OUT 和接地引脚处进行测量。 如果经过适当的测量后、输出电压超过-0.3V、那么是的、这是相关的。 这可能只是来自探头接地拾取的人工噪声或 IC 上非真实信号的噪声。  让我们将其视为已关闭。

    此致

    John