This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24157:当充电被启用时、bq24157 REG00[B5:b4]=11、但是 REG00[B2:b0]=000

Guru**** 2815275 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659866/bq24157-bq24157-reg00-b5-b4-11-but-reg00-b2-b0-000-when-charging-is-enabled

器件型号:BQ24157

尊敬的充电器团队。

客户发现、 当连接 Vbus 时、其中一个智能手机原型报告的故障状态为 REG00[B5:b4]=11、但 REG00[B2:b0]=000。 以下是故障 状态下的所有寄存器日志:REG00-REG06

 0xb0   0xc0   0xb6   0x51   0x79   0x04   0x7c

OTG 引脚被上拉至 bq24157的 VREF、但 OTG_EN=0。

我们进行了一些测试。 如果我们插入一个具有充电使能功能的良好适配器、然后将 Vbus 电压降至3.8V 至4V 范围、 我们可以 看到 REG00[B5:b4]=11、但 REG00[B2:b0]=000。 但没有 DPM 活动状态。

您能否帮助检查哪种情况会导致 REG00[B5:b4]=11、但 REG00[B2:b0]=000?  当适配器性能良好时、bq24157的状态降至 UV2443 <Vbus<Vin_min during the charger? 范围内时、bq24157的状态是什么

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    我在 EVM 上对此进行了测试、当 VBUS 在不良适配器阈值和睡眠比较器阈值之间下降时、就会发生这种情况。 发生这种情况时、器件将报告故障并设置 REG00[5:4]= 11。 但是、由于故障寄存器在每次读取后清零、主机可能会读取一个 I2C 数据包、其中 REG00[2:0]= 000、在下一个数据包中、主机读取故障、在这种情况下、REG00[2:0]= 011。

    根据主机轮询故障寄存器的速度、它可能会错过故障事件。 在 EVM 上、借助1秒的连续轮询速率、我能够捕获 REG[2:0]= 000和 REG[2:0]= 011之间的切换。 将轮询速率提高到1秒以下、我开始错过了故障事件。 我建议在客户电路板上重复测试并降低 I2C 读取速率、然后查看是否检测到正确的故障条件。

    关于缺少 DPM 活动状态、当 VBUS 处于这些电压电平时、转换器被禁用。 在充电模式期间、如果没有开关、则无法确定 DPM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    感谢您的回复。 我想知道触发不良适配器检测过程的条件是什么? 当 VBUS POR 和充电使能或 Vbus 下降至不良适配器检测阈值时? 在客户测试中、第一个 Vbus 上电压正常、然后 Vbus 电压下降到3.8V 至4V 范围。 您是否意味着实施了错误的适配器检测过程?

    客户的轮询率为5s。

    谢谢、致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    POR 上执行了错误的适配器检测。 但是、如果 VBUS 在 UVLO 和 VIN (min)之间下降、则将开始检测不良适配器。 由于 VBUS 低于 VIN (min)、因此它将失败、并在 FAULT 引脚上发送脉冲并设置 REG00[2:0]= 11。 2秒后、它将重复适配器检测过程。 在监测 FAULT 引脚时、我预计在测试条件下每~2s 会产生一个脉冲。