This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1的 WDI 脉冲宽度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623909/tps3850-q1-about-wdi-pulse-width-of-tps3850-q1

器件型号:TPS3850-Q1

我想确认 WDI 信号的最小脉冲宽度和最大脉冲宽度。

TPS3850-Q1数据表第6页对此进行了如下描述。
最小 WDI 脉冲持续时间:50ns (典型值)

问题1.
这是否意味着 WDI 的最小脉冲宽度?

问题2.
如果 Q1为是、这是否适用于 Hi→Lo 和 Lo→Hi?

问题3.
未指定最大脉冲宽度。
这种理解是否正确?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa

    A1。 是的、WDI 需要的最小脉冲持续时间为50ns。

    答2. 否、这是下降转换(高到低)所必需的。 未检测到上升转换。 因此、在下一个下降沿之前、每个下降转换的最小值必须为50ns。

    答3. 最大脉冲宽度与 t_WDU (寡妇看门狗上限)相同、因为高电平到低电平转换的下降沿必须在该值之前发生。 T_WDU 由 CWD、SET0和 SET1配置。 请参阅表6.6时序要求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我! 谢谢。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    感谢您的回答。

    请参阅随附的文件以确认我的理解。

    我对最小 WDI 脉冲宽度和最大 WDI 脉冲宽度的理解是否正确?

    Harukawa

    e2e.ti.com/.../TPS3850_2D00_Q1_5F00_WDI-pulse-width.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa

    正确、除了 WDI 上的下降边沿转换必须在 tWDU 之前发生。 在附件中、看起来下降沿转换与 tWDU 同时发生。 下降沿必须发生在 tWDU 之前。 其他都是正确的。

    Michael