This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:是否可以通过此充电器检测到未连接电池或电池电量不足的状态

Guru**** 2414840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657738/bq24070-is-there-any-way-to-detect-no-battery-attached-or-weak-battery-state-from-this-charger

器件型号:BQ24070

您好!


我们的一位客户正在其电路中使用此器件、他们希望能够检测"无电池连接/电池不良"情况。 系统能够监控 STAT1/2引脚的状态、并且发现如果未连接电池、两个引脚都以~10Hz 的速率(0b01/0b10)进行切换。 他们当前的解决方案是将"两个引脚切换"提升为不良电池状态


这是检测电池故障的可靠方法吗? BQ24070的下一个修订版是否会改变该行为? 是否有其他更好的方法来实现此功能?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以进行无电池检测--您将看到 bq24070将输出电容器充电至4.2V、电流下降到术语、并且您已经完成充电。 但电容器将放电至再充电阈值(4.2V -100mV)并重新启动充电。 最小充电导通时间由去毛刺脉冲时间设定、典型值为22.5mS。 请注意、如果负载较高且 C 为低、放电速度会很快、相同的22.5mS 将在关断时间内应用。 但关断时间通常较长、C 为高电平、负载为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill、

    是否有任何具有专用"无电池"功能的、最好是引脚兼容的解决方案?

    此致、

    Zeljko Gajic、内部现场应用专家

    EBV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    无电池检测是一项常见功能、但它不会驱动外部指示灯。
    如果对输出电容和电阻进行管理、上面建议的(闪烁 LED)将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、

    案例已关闭。

    BR、
    Zeljko