This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:关于 TPS3895A 的 tpd

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625016/tps3895-about-tpd-of-tps3895a

器件型号:TPS3895

你(们)好

TPS3895A 的数据表仅写入传播延迟时间的典型值。

我能否告诉我 tpdr 和 TPDF 的最大值和最小值或精度?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三,

    遗憾的是、我们没有 tpdr 和 TPDF 的最小和最大数据。 我们仅提供在标称输入电压和温度下可以预期的典型值。 该值在所有工作条件下都可能略有变化。 可编程延迟还将取决于所用电容器在特定工作条件下的真实电容。 我建议在所需的工作条件下在电路中测试这些器件、并验证器件是否满足您的期望。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael