This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:GPOUT -通过10K 电阻器拉至 VDD 的原因

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27621-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625014/bq27621-g1-gpout---reason-for-pulling-to-vdd-through-10k-resistor

器件型号:BQ27621-G1

您好!

我在无法从系统中移除电池的应用中使用 bq27621-G1。  此设计还具有极小的空间限制:整个设计中使用的0201尺寸组件。

我没有在 应用中使用 GPOUT。  我们的编程模型绝不会将监测计置于关断电源模式。  我们不使用 GPOUT 检测监测计状态。

在数据表中、请注意、即使未使用 GPOUT、也 不应将其保持断开状态、建议 通过10K 电阻器将其拉至 VDD。  如果数据表显示"... 一定不能让他保持开放……”,我不会问这个问题。  

我的问题是为什么需要这个上拉电阻器?    

我有 bq27621 EVM 板并对其 进行配置、以便 GPOUT 悬空。  我在  该配置中看不到任何错误操作。

此致、

Todd   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚成为关断模式下的输入、因此如果您将其保持悬空、则可能会自动退出关断模式。 如果您不使用关断模式(例如、在长时间存储期间、您希望通过监测计的电流很小)、则这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dominik。
    您的解释是有道理的。

    是否存在任何问题、即当 GPOUT 浮动到中间值时、我们可能会有过多的泄漏电流流流流过 GPOUT 焊盘的输入晶体管? 如果这是可能的、您是否对泄漏电流的数量级有任何了解? 在我的特定应用中(未使用关断模式)、我是否会更好地将 GPOUT 绑定到 VSS 以防止 GPOUT 浮动?

    此致、
    Todd