This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84621:在低温下关闭?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660068/tps84621-turning-off-in-low-temperature

器件型号:TPS84621

嗨、大家好、

我在电路中使用 TPS84621。

我在使用此模块时遇到负温度问题。

每当它进入低温状态时、模块都会关闭。

我的负载电流为1A (Imax)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了我在电路中使用的电路。

    在负温度下、其输出电压为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。 您能分享一些波形吗?

    您能否在正常运行期间以及关断时获取 Vin、Vout、INH 和 PH 波形?

    您可以直接通过 jarrigo@ti.com 将其发送给我

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    现在、我在 TPS84621的 SS 引脚处添加了软启动电容器(10000pF)。

    我已将模块连接到 Spartan 6 FPGA。 (LX150)(Vccint 电源)

    在负温度下、每当我运行与 FPGA 相关的测试用例时、它都会关闭。

    这也仅适用于前2次。 下次 如果我运行测试、测试不会失败。

    我在 Vccint 电源上具有由 Spartan 6 FPGA 首选的负载侧电容(210uF)。

    在负温度下、我采用波形。