This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更换连接到 BQ34Z100-G1的电池

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656323/bq34z100-g1-replace-a-battery-connected-to-a-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

在更换电池期间、重置电量监测计 BQ34Z100-G1的程序是什么?  如何在更换电池期间重置 cycle_count?

感谢您的回答。

此致。

MICOU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好的方法是将黄金映像重新加载到 bq34z100-G1。 由于您要使用旧电池的新旧电池的记忆旧参数替换旧电池、因此新电池的旧电池将不准确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     更换电池时、我们无法校准张力和电流。 带电量监测计的系统是室外系统,技术人员没有电子负载。 是否可以在  不修改校准参数的情况下加载黄金映像以及使用哪种类型的文件?

    我测试了电荷 A *。srec 文件 、但校准已修改、我不会修改 CC_GAIN 的值。 我有一条消息:“值超出为参数定义的最小值”。 我要写入的值为70.952。 该值是通过在第一次对测量仪表进行编程期间通过菜单校准进行的校准生成的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    黄金映像将覆盖校准值。 黄金映像的平均校准值应介于10-30个电路板之间、并应提供良好的基准测试。

    要在没有电子负载的情况下进行现场更新、请使用用于生产的黄金映像、该映像应已包含电路板的平均校准值(这些值不应存在较大的差异)。

    如果此黄金映像不存在、请在解封器件并在现场对黄金映像进行编程之前创建。

    此致、
    Bryan Kahler