This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53635-Q1:LM53635的输出电压上限

Guru**** 2588965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624826/lm53635-q1-vout-max-limit-for-lm53635

器件型号:LM53635-Q1

您好!

我发现 Vout 最大值为10V。 我想知道为什么它有这个限制? 我是否有机会设计15V 输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以针对输出电压>10V 的应用设计此器件。
    但是,如果设计的输出电压为15V,设计人员需要确保不违反最小关断时间规格。
    此外、还必须相应地计算和调整无源组件(L、Cout、反馈分压器等)值。
    此致
    Brani