This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:当 tps2378工作时、出现发热

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624748/tps2378-when-tps2378-was-working-there-was-a-fever

器件型号:TPS2378

e2e.ti.com/.../HA02_5F00_IP_5F00_PHONE_5F00_v1.0-20170722_9F530674FE562D00_POE.pdf

在工作时、tps2378处于高温状态。 随附的是原理图(绘制在参考设计上)、请帮助确认、然后后端由平板电脑供电。 谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我们的 PD 专家已收到通知。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    看起来 T2P 电流被设计为高电平。 流经 T2P 的建议电流为2mA。 您能否在电路板上再次检查此内容? 谢谢!