This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:器件密封

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659600/bq27750evm-837-device-sealed

器件型号:BQ27750EVM-837

大家好

我尝试开始学习周期。

我无法提供任何命令、因为一旦按下任何命令、结果为 N/A

我在论坛中尝试了其中一种解决方案、并按"全部写入"。

封装、现在我无法在该软件中执行任何操作。

您能不能显示解决方案的图像

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您能否发送寄存器窗口的屏幕截图。 您还可以单击 unseal 命令按钮和 unseal full access 按钮、这将完全解除设备的密封。

    谢谢

    Onyx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钥匙解封器件的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil。
    这不是您共享的寄存器窗口。 这是数据存储器窗口。 Bq Studio 有一个命令屏幕、在最右边有 unseal 和 full access 按钮。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、onyx
    我知道有命令窗口,但按下按钮时,会显示键入正确的密钥或其他内容,并且不会拆封设备。
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    这意味着密钥已从默认值更改? 您需要输入正确的密钥才能将其解封。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在哪里可以找到这些钥匙
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    密钥是您为 golden 文件设置的内容。 我们无法访问这些内容。

    谢谢!