This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:有源 ORing ***电信-48V 直流极性保护

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624111/lm5051-active-oring-polarity-protection-of-telecom--48v-dc

器件型号:LM5051

需要适用于电信-48V 直流应用的双冗余、-40V 至-60V 直流有源 ORing ***极性保护解决方案。

 LM5051器件是否最适合上述应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在上述查询中将"***"改为"和"。 不确定为什么没有显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、LM5051适用于-48V ORing 应用和反极性保护。


    此致、
    Kari。