This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:使用 NTC=10K 时的预期温度测量精度为1%

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656182/bq27542-g1-expected-temperature-measurement-accuracy-when-using-ntc-10k-1

器件型号:BQ27542-G1

团队、  

-使用 NTC=10K 1%、B25/35=3435 1%时,预期的温度测量精度是多少?

-在电池组制造商侧是否有任何特定的操作(例如校准)以确保达到预期的精度水平? 如果是、您能否提供更多详细信息?

 

看起来、电池组制造商目前提供的是+/-3C 精度、这是令人惊讶的。

 

请告诉我——这是一件非常紧急的事情。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    高温精度不是算法的绝对要求。 +/-3deg 不是很糟糕。 客户可以执行温度校准、以提高温度精度、因为他们似乎正在使用推荐的10k NTC。 请参阅有关执行温度校准的用户指南。 BTW、客户是否在房间内体验到了+/- 3摄氏度的温度精度? 温度测量误差通常发生在极值较低的情况下、即温度较低。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    使用 NTC=10K 1%、B25/35=3435 1%时、可实现的最高精度是多少?

    除了看起来非常粗糙的+/-3deg 外、客户还想了解电池组制造商是否已经完成了所有工作、以便使用10k NTC 实现尽可能高的精度。

    如果不是、他应该怎么做才能实现目标。

    请告诉我
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在室温下、您可以实现高达+/- 1摄氏度的精度。 我提到过执行温度校准以帮助获得1°C 的精度。 有关如何执行温度校准的说明、请参阅 EVM 用户指南。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    温度校准应该由电池组制造商或最终客户自行完成吗?

    请告诉我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池组制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    您能否分享更多有关电池组制造商校准电量监测计并达到1C 精度时应使用的测量设置的详细信息?

    理想情况下、我需要描述整个流程以及所需的设备。

    请告诉我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我之前提到 过、EVM 用户指南介绍了如何执行温度校准。 请参阅第8.5节。 我必须强调、不需要高温度精度。 +/- 3°C 的精度足以使监测计正常运行  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    我们还有同样的问题,对电池组使用相同的 NTC (NTC=10K 1%,B25/35=3435 1%),
    在 EVM 用户指南中、只需如下所示:
    "测量 Pack 的温度。 将温度值键入 Enter Actual Temperature"

    有一些问题:
    1.您是否有显示详细校准设置的图片? 如果我们遵循此设置、可以测量1%的温度精度? 对吧?
    2.此温度测量值在电池组外部? 电池? 或 NTC 电阻器上的温度?
    3.根据您的校准经验,建议使用哪种温度测量仪器进行校准?

    4.您提到:"您可以在室温下实现高达+/- 1摄氏度的精度"、那么 在低温(0C、-20C)和高温(例如45C、50C)下的温度精度如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 EVM 用户指南。