This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-SQEVM:替换桥式整流器中的二极管

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622663/lm74670-sqevm-replace-diode-in-bridge-rectifier

器件型号:LM74670-SQEVM
主题中讨论的其他器件:LM74670-Q1

在我的应用中、使用+/- 30V 交流电(60V pp)的是这是另一种 IC 还是替代方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Man Bui、

    是的、LM74670是智能二极管、可 用作桥式整流器中的整流器二极管。

    应用中预期的最大电流电平是多少。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流为15A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、LM74670-Q1可用于此应用。

    有关将其用作全桥整流器的信息、请参阅该数据表应用部分。

    请告诉我、您是否需要有关此方面的进一步支持。

    此致、
    Kari。