This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:关于前馈电容设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624821/lmr23630-q1-about-feed-forward-cap-setting

器件型号:LMR23630-Q1

我的客户希望应用 LMR23630-Q1并仅修改 Rfbt 值以更改输出。

输入电压:25V/Vout    :5V 或3.3V (修改 Rfbt)  /Iout  :3A

COUT 和 Lout 建议计算数据表中的最小值并应用大于该值的整数。

但我不知道如何建议 CFF。

数据表如所示、"当 COUT 具有非常高的 ESR 且根据公式19计算得出的 CFF 必须以中等 ESR 降低时、不需要 CFF。"

如果我使用高 ESR 铝电容器、我是否不需要 CFF?  

如果我使用低 ESR 陶瓷电容器、我是否必须使用 CFF?  

如果我使用 ESR 的小电容而不使用 CFF、我将遇到什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    前馈电容器用于优化系统瞬态响应、实质上用于提供相位升压。
    通常、在需要优化瞬态响应的情况下、最好在 PCB 上保留用于前馈电容器的支架。 器件数据表提供了 CFF 选择标准的说明。 可以假设选择 CFF 时、没有 CFF 的控制环路的带宽应位于 FZ-CFF 和 FP-CFF 之间。 零点 FZ-CFF 在交叉频率增加了相位升压、并改善了瞬态响应。 极点 FP-CFF 有助于在超过交叉频率时保持适当的增益裕度。 器件数据表提供了用于计算这些值的公式。
    此致
    Brani