This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:BQ27542-G1校准问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660074/bq27542-g1-bq27542-g1-calibration-issue

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们在电路板中实现了电量监测计 bq27542-G1。 该组件尚未校准、无法使用 bqStudio 工具访问引脚进行校准。

 

为了通过软(通过 I2C)对其进行校准,我们实施了 API,允许调整电压、电流和温度。

 

第一步、我们通过0x40 excommand 读取 BlockData、然后通过0x60 excommand 读取 BlockDataChecksum。

校验和和读取的 BlockData 值未对齐。

 

请在下面找到所获得结果的屏幕截图。

 

事实上,我还有其他一些问题要问:

 

1-是否可以使用现有文档正确校准电量监测计软件? 如果是、是否有有关通过 I2C 校准步骤的详细文档? (命令执行顺序、考虑到的条件)。

2-要确保器件正确初始化、需要遵循哪些步骤?

 

BR、

开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅应用程序 note.www.ti.com/.../slua640
    2.-校准仪表、
    程序 chem id
    通过引用 TRM 配置 df 参数。
    -执行学习周期。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。

    实际上、我的实现方案已经基于文档 slua640来实现 API 的校准。

    然后、在执行校准时、电量监测计已完全打开、并且 CALMODE 位置位。

    以下是燃油表控制状态寄存器的状态:

    所以,我在这个层面上的问题是:我遗漏了什么?  

    校准操作是否应随附的控制状态值通过?

    BR、

    开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读 TRM。