This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:关于 LM3880-Q1的 EN 和断电序列

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624995/lm3880-q1-about-the-en-and-power-down-sequence-of-lm3880-q1

器件型号:LM3880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3880

我想确认 LM3880-Q1的断电顺序。

LM3880-Q1数据表第11页(7.3.2不完全序列操作)对其进行了如下描述。

------------------------------------
但是、如果在上电序列完成之前使能信号取消置位、则器件将进入受控关断状态。
------------------------------------

问题1.
这是、

1)即使在使能信号瞬时失效的情况下、也会启动关断处理。
2)如果失效时间短于 TD (定时器延迟)、则不会启动关断序列。

哪一个是正确的?

*请参阅随附的文件图。

Harukawa

e2e.ti.com/.../LM3880_2D00_Q1_5F00_EN-and-PowerDownSequence.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harukawa

     EN 引脚可实现无干扰运行。 对于您的情况、不会将其视为不完整断电、而是 EN 的干扰、因此不会对器件采取任何措施。 请查看我的实验波形。 其中通道1为 EN、通道3为标志1、通道4为标志3输出、希望这有所帮助

    此致

    Yihe