This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:打开和关闭

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25010, TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625057/lm25010-switching-on-and-off

器件型号:LM25010
主题中讨论的其他器件: TPS25921A

我目前正在使用 LM25010从24V 生成5V 电压。  我的系统中可能有一个外部5V 电源、我希望电路板在插入时切换到使用外部电源、并关闭 LM25010电源。  我计划在 外部5V 输入、FWiw 上使用 TPS25921A。  我计划使用由外部5V 驱动的 FET、在插入外部电源时将 RON 拉至 GND。  执行此操作是否有任何问题?  我更好的做法是增加 LM25010电路的电压并添加二极管、以确保外部电源不会反馈到 LM25010电路、或者将 RON 拉至 GND (通过 FET)是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用电源负载开关将您的两个电源复用。  请参阅本文档的第5.4节:

    www.ti.com/.../slva652.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个好主意、我会将其作为解决方案进行检查、但我仍然想知道我的想法是否有效或是否有问题。 这不会是动态发生的、因为24V 输入和5V 输入将通过同一连接器传入电路板。

    谢谢、
    Greg