This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117电流监视器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624841/lm5117-lm5117-current-monitor

器件型号:LM5117

嗨、大家好。 对于 LM5117降压转换器、引脚10上 CM 电流监控器输出的电压范围是多少? 我想它是由 CS 和 CSG 之间的电阻器上的电压乘以20V/V 的电流监控放大器增益来控制的? 那么、通过为感应电阻器选择合适的值来选择该范围?


谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    正确、数据表将电流监控器增益指定为从 CS 到 CM 的20.5V/V 典型值。

    另请参阅数据表中的公式23。

    希望这对您有所帮助?