This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:ILIM、TJ 范围为25~125C

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62095, TPS62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624810/tlv62095-ilim-with-tj-range-25-125c

器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件: TPS62095

大家好

如果我们问 TLV62095、您会介意吗?

如果您具有 TJ 范围 为25~125C 的 ILIM (高侧 FET 开关电流限制)、您能为我们提供它吗?
数据表 仅显示  了 Tj=25C 时的 ILIM 数据。  
我们的客户需要将此数据作为参考数据。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 D/S 的第1页、有关更宽温度范围的规格、请参阅 TPS62095。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San

    感谢你的答复。
    TPS62095温度范围为-40°C 至85°C。
    因此、我们想知道具有-40°C 至85°C 工作温度范围的 ILIM。
    值是否相同?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,但这个问题不清楚。

    TPS620620的电流限制在整个工作温度范围内指定。 TLV62095的额定工作温度为25°C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San

    根据我们的要求、我们想知道 TLV62020  的 ILIM 值、该值指定了整个工作温度范围(-40至125C)
    那么、您能告诉我们吗?
    然后 、TLV62095 的额定 温度是否仅为25°C?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 D/S、TLV620620的规格仅在25°C 时提供。 TPS620屏 支持的规格适用于整个温度范围。

    每个器件可在相同的-40至125 C 的整个温度范围内运行、但 TLV 的规格仅在25 C 下给出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们明白了。