This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838:监控器与放大器;复位 IC 论坛

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3838, TPS3839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659944/tps3838-supervisor-reset-ic-forum

器件型号:TPS3838
主题中讨论的其他器件: TPS3839

您好!

我想驱动输出负载来打开和关闭它。 因此我可以使用 TPS3838

复位引脚是否能够在 TPS38A09中提供3mA [拉电流][切断0.9V]? [请具体检查0.9伏部件]?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak、

    TPS3838输出电流的绝对最大值为5mA。 输出电流将取决于您的 VDD 和负载的阻抗。 您 还可以 实现外部导通/保护 FET、以便 TPS3838只需控制 FET 即可为负载供电或防止为负载供电。

    这是否能回答您的问题? 如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当负载电流为2mA 时,Vdd 为1.2V,然后复位电压降至0.5V 以下。

    我对此进行了查询

     

    现在、我们不能将 FET 用作典型值。 VDD 本身为1.2伏[最大2伏、最小0.9伏]

    您是否有任何可在如此低的电压下导通的 FET 建议?

    请建议

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak、

    请确认您使用的是 TPS3839还是 TPS3838。

    当负载= 2mA 时、VDD 为器件和负载供电。 电路是否仍在预期的电压下触发? 您是否使用了任何外部电阻器?

    您是否想让器件在 VDD 下降但实际在1.2V 时触发0.9V 电压?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉、我使用 的是 TI P/N TPS3839A09DBZR  

    是的、我希望以0.9V 的电压触发器件。因此、我无法使用 FET、并且需要使用 BJT、可能 是 PNP 晶体管 和上拉电阻器。

    还要确认我 是否正在使用 PNP 晶体管是否需要上拉电阻器?。 请建议使用晶体管。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息。

    我们刚刚开始设计和测试。

     同时、我有一个查询

    在我们的应用中、需要 Vout [复位]与 Vin 相同

     我们的应用简介如下

     我们有一个可在1.2伏的可充电电池上工作的器件。

    1. 有一个电机驱动器 IC、它运行 由1.2V 电池驱动的小型电机
    2. 该 IC 的电流最大为3mA
    3. 但该 IC 没有切断
    4. 因此、电池电压往往低于0.7伏、这可能会损坏电池
    5. 因此、我们计划获得可保护 IC 的截止 IC

     使用切断 IC 有什么问题?

    1. 如果我们将3mA 负载直接连接到 IC、则会加载其输出
    2. 因此、我们决定使用晶体管作为驱动器
    3. 考虑到增益、驱动器的电流为50uA。
    4. 但如第页上的数据表中所示 7、Vout 可能比 Vin 低0.4伏

     

     这会如何造成问题?

     a)      假设电压为1.2伏、则输出电压可能为1.2 - 0.4 = 0.8伏。 晶体管将起作用

    b)     但如果电池电压变为1.0伏、则1.0 -0.4伏= 0.6伏。 晶体管可能在电池电压为1.0伏时关闭。

    C)      因此、备份将受到影响、产品可能会过早关闭

     查询

    a)      实际上、我们已经看到、在环境温度下、Vout 与 Vin 相同[压降仅几 mV ]

    但是、理论上、Vout 可以是 Vdd-0.4伏

    b)     如何减少这种情况?

    c)      您是否具有相同的灌电流容量为3mA 的 IC? 或者如何降低[VDD-0.4]因子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak、

    有2种主要方法可以帮助实现这一目标。

    降低晶体管工作电流所需的电流、使其小于50uA。 这将使输出端 VDD 的压降低于上表中提到的0.4V。

    2.查找需要较低电压阈值才能运行的晶体管。 这将使 VDD-0.4V 仍然可以保持晶体管正常工作。

    求解1或2需要找到一个合适的晶体管来使用。 我一直在寻找、但没有太多的运气、因为每个晶体管似乎都位于该工作边界线上。

    您能否为我提供您使用的电池的器件型号? 我很想知道低至0.9V 的电池通常使用什么。 我还将查看是否可以找到需要更小电流或更低电压阈值的晶体管来实现这一目的。

    至于另一个工作性能优于此器件的器件、我不知道有任何电压监控器在低输入电压下工作、需要的电源电流也很小、因此我认为这是正确的器件。

    Michael