This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:您能不能告诉我有关"TPS53315's 如何使电路设计和测试的信息?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624501/tps53315-could-you-tell-me-about-tps53315-s-how-to-designning-circuit

器件型号:TPS53315

大家好。

我的客户正在使用 TPS 533315设计电路。

阅读数据表后、我对描述不足的问题有疑问。

请告诉我以下内容。

<问题>

问题1:如何计算第7.3.1节中"吨"的公式?

(如果没有计算公式、则如何提问的本质是确定的)

※我知道它与"VOUT/VIN"成比例

※我知道"吨(最小值)"由电气特性指定。

Q2:如何考虑公式14中"R7和"Cout"的最佳值?

※我知道数据表中对电路图示例进行了说明

Q3:用公式15描述的"D"是否意味着"占空比"?

此外、它们能否在"D = VOUT / VIN"下进行计算?

<其他意见>

TPS533315的数据表难以理解。

因此、请将易于理解的详细设计文档发送给我们。
(如有)

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ton = Vout /(Vin * Fsw)
    2.您可以计算 R7值。 C1可在10nF 和200nF 之间固定。 我会使用100nF。 关于 Cout 的选择、我找不到任何讨论。 对于使用 DCAP 控制的12A 电路、我认为200uF 至300uF 范围内的东西就足够了。
    3.是 D 是占空比、D/fsw 是 Ton。

    据我所知、TPS53315没有任何其他技术指南、但我们正在积极跟踪这些类型的建议以供考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、John-San。

    <关于问题2>
    如何计算"R7"?
    ※如果有计算公式、请告诉我。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该知道自己的输入电压、输出电压和极少的电压、因此您可以计算 Ton。 您还应该知道您的 Lout 和 Cout、因此您也可以选择 N 值。 如果您选择 C1为100nF、则剩下的唯一变量是 R7、您可以使用公式14求解它。