This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:I2C 重新编程化学配置文件

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658987/bq34z100-g1-i2c-reprogramming-chemistry-profile

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我希望能够使用 BQ34z100-G1从板载本地处理器对电池化学物质进行重新编程。

电路板上没有足够的空间来存储每种化学类型的整个"XXX.SENC"文件。

根据我在论坛和文档上的解码、在黄金映像期间创建的 XXX.BQ.FS 文件也应该执行相同的操作。

我注意到 XXX.BQ.FS 文件的数据要少得多。

我能否将此文件(适当地解码为命令流)用作更改器件化学成分的方法?

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    是的、假设固件相同。 该文件是数据闪存流、仅用于更新数据闪存、不包含指令闪存、从而节省在生产中进行编程的时间。

    请使用 bqStudio 或 EVSW 配置监测计并创建*。fs 文件、但闪存文件可用于简化生产。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    仅供澄清:

    如果我要更改电池类型、例如从 PBA 更改为 Lion、 那么我只需要重新编程数据闪存。

    不需要更改指令(代码)、对吧?

    真诚地、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    正确、但只需确保您使用 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡来设置不同的 CHEMID。 要确定新的 CHEMID、您需要使用 ti.com/tool/gpcchem。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。