This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:启用/禁用 TPS546C23

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881, TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624969/tps546c23-enable-disable-tps546c23

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件:LM3881

您好!

它没有 EN 引脚。 如何通过 LM3881等芯片启用/禁用它以进行加电定序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS546C23具有灵活且可配置的导通和关断配置。 您很可能希望使用 CNTL 信号。 请参阅数据表中的第7.3.3和7.3.4节。