This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:难以让 Battery Management Studio 正确识别器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50EVM-561, BQSTUDIO, BQ40Z50, EV2400, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660423/bq40z50evm-561-difficulty-getting-the-battery-management-studio-to-recognize-the-device-correctly

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2BQSTUDIOBQ40Z50EV2400BQ40Z50-R1

我的项目最近购买了 BQ40Z50EVM-561套件和 EV2400模块接口。 我很难让 Battery Management Studio 正确识别器件。 目前、Target Selection Wizard (目标选择向导)屏幕显示 Auto Detected Device (自动检测设备)为4500_2_08、它不会出现在其支持的目标列表中。 我无法找到有关该套件本身随附的 BQ40Z50、BQ40Z50-R1或 BQ40Z50-R2的文档、这是该套件产品说明页面上列出的三个器件。 我相信我运行的是 bqStudio 的最新版本、因为我只是在几天前下载了它、其网页上列出的发布日期显示为2017年7月。 请告知我应如何继续操作以使评估套件在 PC 控制下正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如何为 bq40z50 EVM 供电? EVM 需要外部电源-器件默认设置为3S 配置。

    1.为启动,请使用3个电阻器、一根电线和一个电源创建一个“电池仿真器”。 请使用3个1千欧电阻器将1N 连接到1P、1P 连接到2P、2P 连接到3P、并使用一段导线将3P 连接到4P。 请将负电源连接到底部电阻器的1N 侧、将正电源连接到电阻梯的3P 顶部。

    2.您也可以将负载连接到 PACK+和 PACK-。

    3.确保 EVM 和 EV2400之间连接了 SMBus 导线,并且 USB 电缆连接到 PC 和 EV2400

    4.打开 bqStudio 并选择您的监测计。 这只是为了确认看到了 USB 设备。

    5.打开电源并使电压达到10.8V (在此配置中为每节电池3.6V),从而为电池仿真器供电

    6.现在神奇的发生:要唤醒器件,请按唤醒按钮开关。 这会暂时将 Bat+连接到 Pack+。

    7.该器件在 bqStudio 中应该会变为现实。 如果没有、请单击文件>重新启动 bqStudio。 它应在重新启动时自动检测。

    有关如何配置和启动器件的更多详细信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/sluuav7上的 EVM 用户手册

    未来几天将推出新版本的 R2固件。

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题不是在硬件设置中、而是在软件中。  bqStudio 似乎无法识别评估套件(或者至少没有支持该套件的选项)。  如果我想手动强制 bqStudio 与 BQ40Z50EVM-561通信、可选择哪种正确的器件?  我应该使用不同的软件程序来与套件通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、EVM 随 bq40z50-R1一起提供。

    bqStudio 确实需要为 EVM 供电才能检测到该 EVM。 如果 bqStudio 没有可供其通信的内容、那么使用 bqStudio 没有什么意义。

    如果 EVM 未通电或未连接、您将看到以下屏幕:

    Auto Detected (自动检测)设备将为"None"(无)。

    但是、如果 EVM 通电、它将自动检测器件。

    您在启动 bqStudio 时是否获得了另一个"自动检测到的器件"?

    如果是这种情况、您能否发布屏幕截图?

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我按下 EVM 上的"唤醒"按钮、我会检测到"4500_2_08"器件类型(否则我将获得"无")。  但是、除"取消"外、所有按钮均呈灰色显示。  如果我从列表中选择"所有设备"、我可以点击"下一步"、但是我得到了一个很长的目标列表、其中没有一个与"4500_2_08"匹配。  最接近的匹配项是"4500_0_12-bq40z50.bqz"和"4500_1_06-bq40z50R1.bqz"、因此我最初的问题是电路板上有什么以及我应该选择哪些(如果有)目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    要回答您原来的问题:"请告知我应如何继续操作、以使评估套件在 PC 控制下正常运行。"

    1.确保 bqStudio 已关闭。
    2.通过 USB 将 EV2400/EV2300连接到计算机、并通过 SMBus 连接到电路板。
    3.请为电路板供电,然后按唤醒按钮。
    4、现在打开 bqStudio。 它应自动检测监测计及其固件、并根据器件上安装的固件打开相应版本的固件。
    5.要确定设备上固件的版本,请在“数据内存”选项卡中检查固件版本。

    如果您想更改器件上的固件、请打开新主题、我们也会解决该问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在前面的两篇文章中所述、我验证了 EVM 是否使用提供的电缆通过端口1/SMB 端口连接到 EV2400。 EVM 在1、2、3端口上具有3个1K 电阻器、在第4端口上具有一个跳线。 我通过电阻器组(1N 至3P)上的台式电源提供10.8V 电压。 对于 USB、COMM 和 VOLTEN、EV2400上的所有 LED 均呈绿色亮起。 我在启动 bqStudio 之前按下了 WAKE 按钮。 设备会自动检测、但与软件似乎知道如何处理的任何内容不同、请参阅上面的第二篇文章和屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    请下载 bqStudio 的最新版本。 它在以下网站 上被称为 BQSTUDIOTEST:www.ti.com/.../BQSTUDIO

    它具有最新的固件、应修复您的自动检测故障。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这达到了目的。 根据软件、该芯片是 bq40z50R2、这可能会解释旧版本无法识别它的原因。 有点沮丧、但最终解决了 )