This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于12V 至28V@500mA 升压转换器的建议、具有低噪声。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624711/recommendation-about-boost-converter-12v-to-28v-500ma-with-low-noise

主题中讨论的其他器件:TPS61175

大家好、

我正在进行新的设计。 我需要将12V 升压至28V、最大输出为500mA。 问题是、这个 IC 将被放置在一个带有 OMAP 的电路中、我需要噪声尽可能低的最佳选择。

有多种选择、但我想为我的设计选择最佳选择、同时考虑到低噪声要求。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择 TPS61175。 其工作频率可在200k-2M 范围内选择。

    OMAS 的操作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复和帮助。

    在我的设计中、有两个 DAC AD7367和一些 OMAP OPA197IDVB。 采集频率范围为500kHz 至900kHz。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我建议您将工作频率设置为1.2MHz。 因此、请设置 Rfeq=80k。  

    顺便说一下、您能否与我们分享更多应用信息?  就像在什么类型的设备中、音量。我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我将通过电子邮件向您发送更多信息。

    此致。