This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A69-Q1:输入电压感测选项

Guru**** 2557230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624618/tps7a69-q1-input-voltage-sensing-option

器件型号:TPS7A69-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A66-Q1

您好、线性稳压器团队。

我们能否在下面使用输入电压感应选项 TPS7A66xx 和 TPS7A69xxx?

我在下面的数据表中观察 TPS7A66xx 类型应用

但是、我们需要如下所示的 TPS7A69xx 典型应用原理图等电压分布

  

我们是否可以像 TPS7A66xx-Q1上的 TPS7A69xx 电压分布那样使用?

如果您有任何疑问。 随时联系我。

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    我不确定您所说的"电压分配"是什么意思。 您是否意味着要在 TPS7A66-Q1的 EN 上使用分压器(电阻分压器)? 您可以使用 Vin 的电阻分压器来降低进入 EN 的电压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    感谢您的快速回复。
    是的。 我是说使用 EN 引脚的分压器。

    我们将在 TPS7A66x-Q1的 EN 引脚上使用分压器(电阻分压器)。

    此致
    Gerald