This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:PWM 输出上的电压错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624245/ucd9248-wrong-voltage-on-pwm-outputs

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08D210W

我将 UCD9248与 PTD08D210W_EFS_22模块配合使用。 此模块上有2个电源。 DPWM 1和4在 PWM 输出上提供正确的振幅、即3.3V。  

但是、连接到 PTD08D210W_EFS_22的 DPWM 2和3 提供1.8V 电压、因此模块无法正常工作。 对问题有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DPWM 引脚应始终输出3.3V 逻辑。 电路板上可能有一些东西会加载 DPWM 引脚。 建议从电源模块上断开 UCD9248、并查看输出是否仍然为1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、已检查控制器的 PWM 引脚。 它没有正确填充。 引脚重新填充已解决问题。  

    谢谢