This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:出现过压时不会出现#39;t SHUTDOWN

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656390/bq40z60-doesn-t-shutdown-when-overvoltage-occurs

器件型号:BQ40Z60

您好!

我们在我们的设计中使用您的 BQ40Z60大约两年。

上周、我们从客户那里获得了四节具有过压保护的电池。
电池电压高达4、3V、这导致外部 BQ294701熔断保险丝。

放电后、我们测试了电池、一切工作正常、我们无法重现问题。

到目前为止、我们已经拥有大约1、000节电池、没有任何问题、它们具有与电池过度充电相同的固件。

有没有人 知道 BQ40Z60为什么没有切断充电? 我附加了设置和.srec 文件。
文件: https://we.tl/Ik914TJMsd

此致、

Svenn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Svenn、

    我们无法访问该链接。 您可以在此处上传文件吗? 原理图也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    这些文件现在作为.zip 文件附加。 还添加了原理图。
    我们使用的是 SAFT MP176065单元。

    e2e.ti.com/.../2620.Overcharge.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5230036:

    仔细查看原理图和 gg.csv 文件后、请查找电路板上可能会使 CHG FET 的"另一侧"上的外部电压短路的任何内容。

    根据 GG.CSV 文件的使用寿命值、它不会对特定电池产生"短语"、请将您的插入重点放在 CHG FET 的"另一侧"、CHG FET 的电池/电池侧。

    查看您的布局以查看是否有任何迹线接近。 如果布局看起来不错、请检查您的电路板是否有桥接迹线、焊料块、蚀刻不完整等...

    此外、请注意、COV 寿命已发生368次、最大寿命远高于 COV 保护设置。 这似乎不是间歇性的问题,而是一个长期的问题。 所幸的是、慢性问题通常更容易找到!

    此致、
    Bryan Kahler