This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:为2线锂离子电池充电

Guru**** 2605055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ27532-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624400/bq24250-charging-2-wire-li-ion-batteries

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ27532-G1

你好!

我将与 BQ27532-G1一起测试充电模块 BQ24250。但是、除非连接外部热敏电阻、否则无法为2线电池充电

之间的电流。 是否可以使用此包装为这种类型的电池充电? 如果是、我应该做/修改什么?

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jordi、

    如果您不打算使用器件的电池温度感应功能、我建议您执行以下操作:

    将 bq24250 TS 引脚连接到 LDO 输出以禁用其温度感测功能
    对于 bq27532-G1、使用一个板载10kohm 电阻器代替热敏电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jeff、

    很抱歉出现 NOB 问题、我应该将 TS 引脚直接连接到 LDO 输出?

    此外、您是否知道类似的充电解决方案(BQ24250和 BQ27532-G1)、但

    没有 BGA 封装?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jordi、

    您可以将 TS 直接连接到 LDO 输出。

    BGA 中唯一直接控制充电器(如 bq25732-G1)的监测计。 非 BGA 封装中还有其他监测计、但它们不会控制充电器。 bq24250采用 QFN 封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将按您的说法进行尝试。