This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:(重新)在 Golden Image 编程后设置监测计以了解新的电池配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659006/bq34z100-g1-re-set-gauge-to-learn-new-cell-configuration-after-golden-image-programming

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

我想使用 bq34z100-G1电量监测计将 BMS 连接到不同类型的电池配置、并生成新的黄金映像。bq34z100-G1电量监测计已针对特定的电池配置使用黄金映像进行编程

进行了比较。 如何(重新)设置量表、以便我可以让它执行该操作? 或者、我是否必须在 BMS 上安装新的"原始"监测计?

此致、

Cees van Teylingen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C P van Teylingen:

    该器件需要使用 unseal all access 密钥解封所有访问、并使用新的 Golden Image 重新编程。

    新的黄金映像必须按照与当前黄金映像相同的方式创建、但使用新的单元格、包括使用 GPCCHEM 工具查找化学 ID 匹配项以及运行学习周期。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、

    谢谢您的回复、但我恐怕您错过了这一点。 我知道创建黄金映像所需执行的所有操作、但到目前为止、我一直通过使用"原始"bq34z100-G1器件、即尚未使用黄金映像进行编程的器件(更新状态= 0x00)实现了这一点。 但是、现在我想使用 BMS 为不同的电池类型和不同的电池配置生成一个黄金映像、其中监测计已使用黄金映像进行编程(更新状态= 0x06)。 因此、我将需要(重新)设置监测计、以便它能够使用新的 ChemId 和监测计设置再次正确运行整个学习周期、因此我的问题只是如何实现这一点?

    提前感谢您抽出宝贵的时间、在此致问候、

    Cees van Teylingen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cees、

    是的、您需要重新加载"原始的"bq34z100-G1器件(我们有时在新器件上将这些文件称为 SREC 文件)、对您的 DataFlash 设置进行编程。

    接下来、校准您的电路板。

    然后使用 GPCCHEM 工具确定电池的 CHEMID。 您将使用 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡将 CHEMID 信息编程到电池中。 这将需要使用电池运行特定的周期。 该过程在 GPCCHEM 工具的用户手册中进行了说明、该工具位于 :http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    现在对 ChemID 进行编程、请使用 Golden Image 工具在学习周期之前保存器件的 SREC (作为备份)。

    按照器件数据表的第8节所述、对器件执行学习/优化周期。 在学习/优化周期结束时、您的更新状态应设置为0x06。

    让您的器件现在正常工作、运行几个周期以确认 SOC 和其他参数是否按预期运行。

    这些测试完成后、请执行创建用于生产的黄金映像的步骤、其中包括但不限于将更新状态设置为0x00、将周期计数重置为0、重置寿命值等

    使用 Golden Image 选项卡将监测计的状态导出为 SREC、BQFS 和 DFFS、因此这些文件可用于在生产中对监测计进行编程。

    此致、
    Bryan Kahler