This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:关于 TPS65233的电感器选择。

Guru**** 2587735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624629/tps65233-about-inductor-selection-of-tps65233

器件型号:TPS65233

您好!

我的客户有疑问。

要选择电感器、
需要升压端子的电压值。

是否有必要参考升压端子电压电气特性的 VOUT?(数据表 P6)

升压端子的值是否根据 Vctrl 的状态变化?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    升压部分仅在输入电压低于13.4V 时工作、您可以使用应用所需的最大输出电压来计算电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。


    我认为升压电压是在内部确定的。

    识别为13.4V 或18.6V 时、升压电压是否正确?
    (就数据表 P6而言。)


    此致、
    -渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果电路和布局设计正确、则升压将为 VLNB+800mV 或稍低、具体取决于 VLNB 负载电流。