This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:超级电容器充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, TPS61030, TPS61202, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658805/bq33100-supercap-charger

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: TPS61030PMP9755TPS61202LM2596

您好!

我在项目中拥有的内容:

 1.单超级电容360F,2.7伏  

2. 直流手曲柄发电机 ,8瓦,3-18 V 输出电压  

我需要 通过手摇发电机为该电容器充电。 请建议将哪个 IC 用作超级电容器充电器 IC。

所选 IC 应提供的电流

1.反向电源流隔离

2.2.7充电电压、由 8瓦手动曲柄发电机泵送电流。

3.最小功率损耗.

4.超级电容器 充满电指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    bq33100是一款适用于2个或更多串联超级电容器的超级电容器监控器。

    该器件不适用于单电容器操作。

    以下 TI 设计可能会引起关注: http://www.ti.com/tool/pmp9755

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan,

    感谢您的回复。

    PMP9755基于 TPS61030、我已经介绍了该器件的数据表、该器件的工作范围高达5伏。
    但我的输入将高达12伏(8瓦曲柄发生器)、我认为这不适合充电、但可以得到很好的结果
    超级电容器在充电后提供电源、但为此、我使用的是 TPS61202。

    LM2596在可调节模式下无法正常工作? 它还具有92%的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abbey、

    这些是很好的问题、遗憾的是、它们不是关于 bq33100的问题、应该作为新主题打开、并选择这些器件型号、以便相应的专家可以提出您的问题。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler