This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:取出电池的步骤

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623399/bq3050-the-procedure-for-remove-battery

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ40Z50-R2

 

你好

我的客户正在使用市面上已使用 SN8765 (基本设备为 bq3050)的电池组。

但他们希望自己研究 SN8765 (bq3050)。

无论如何、

从系统中卸下电池组的必要步骤是什么?

他们希望在装运中取出电池。   

因此、他们希望了解  系统中 MCU 的软件过程。

客户应仅遵循"5.2.1电池组已移除模式/系统存在检测"?

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluubc1c/sluubc1c.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN8765还具有 PRES 引脚、如果系统中使用了此功能、则应在拆下电池组时关闭 CHG 和 DSG FET。 我假设您只是指从系统中取出电池组、而不是从电量监测计中取出电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TEC:

    感谢您的快速回答!

    无论如何、BQ3050也是 NRND、BQ40z50-R1也是 NRND。

    您是否有替代解决方案?

    客户使用四节串联锂离子电池、电池组端、希望 其功能与 SN8765 (BQ3050)相同。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50-R2处于活动状态