This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:EVM 不稳定性

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656872/lm2611-evm-instability

器件型号:LM2611

您好!

LM2611 EVM 的运行不稳定。  

随附了一些图、其中包含有关设置和问题的注释。 我们怀疑在这些运行条件下斜率补偿值可能是错误的、或者可能是 Hopf 分叉。

您能否验证此行为? 我们能否共享 LM2611内部使用的实际斜率补偿值?

谢谢! 如果您有任何问题、请告诉我、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是栅极抖动或次谐波振荡造成的。 您能否将电感器更改为更高的电感、以查看波形是否变得更加稳定?

    此器件将传输给我们、我们需要搜索斜率补偿信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将更改电感并再次测量。

    我期待听到斜率补偿值的相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是电感器在47uH 时的结果。  下降斜率现在不到一半。  抖动现在约为一半(50ns 与100ns 之间)、但仍然是 present.e2e.ti.com/.../LM2611-Eval-Board-switching-instability-_5F00_2-w_5F00_47uH.pdf

    斜率补偿值是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们找到了设计数据库、并在对其进行了研究之后找到了它。 在以电感器电流为基准的中、有~300mA 的峰值斜率补偿、这是1.2A 电流限制的25%。