This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:EVM 故障保护查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624531/bq40z50evm-561-inquiry-on-evm-fault-protection

器件型号:BQ40Z50EVM-561

大家好、

我有一位客户正在 其生产的测试系统中使用我们的 BQ40Z50EVM-561来替代我们以前 的 BQ20x90EVM-001 EVM。 他们对 BQ40Z50EVM-561故障保护灵敏度有一些顾虑、并想知道是否有任何方法可以禁用此功能。 其要求如下:

我们的应用仅需要以下内容:

1)     Voltage ()= 4节电池电压之和(如果总电压为6.5V–18V、则不应触发保护)

2)     电流()=流经 EVM 的 Rsense 电阻器的电流(正充电、负放电)

3)     ChargingVoltage ()= 16800mV 始终

4)     ChargingCurrent ()= 7200mA 始终

5)     BatteryStatus ()= 0x80 (128) Always

6)     BatteryMode ()= 0x6001 (24577) Always

请提供帮助建议。

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在数据闪存设置中禁用相关的安全功能。 请参阅器件的技术参考手册。
    谢谢
    Onyx