This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:正常运行时无法控制 FET 和 LED

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624062/bq78350-r1-fet-and-led-controle-not-possible-in-normal-operation

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350

您好!

我目前正在为8s1p 配置处理 BMS、将 BQ76930用作 AFE、将 BQ78350用作主机。 在 正常运行中、它无法尝试使用 KEYIN (低电平有效)来控制 FET、也无法使用按钮来控制 LED。

我曾经做过的一些相关配置:

settings.Configurations.FET_OPTIONS = 0x 00 22;

settings.Configurations.LED_CONFIGURATION = 0x04;

无故障:

ManufacturerAccess() 0x0051 SafetyStatus = 0x 00 00 00 00;

ManufacturerAccess() 0x0053 PFStatus = 0x 00 00 00 00 00;

BatteryStatus() 0x16 = 0x 00 C0;

操作状态:

ManufacturerAccess() 0x0054 OperationStatus = 0x 80 00 61 01;

-->提示:器件是安协办机构、系统存在 (PRES 引脚连接到 GND)、检测到 KEYIN、无法通过 SBS 控制外部 FET

DSG FET 为何仍然处于非活动状态? 为什么无法打开 LED 指示灯显示?

启用 FET 和 LED 控制的唯一方法是使用 ManufacturerAccess()命令(FET 为0x0022,LED 为0x0027),或将所需的位写入 Mfg Status Init  并执行重置()。

 

任何帮助都很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须使用该命令即(0x0022)启用 FET。 您是否期望 FET 默认处于开启状态?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、ManufacturerAccess () 0x0022会禁用/启用固件对 FET 的控制并设置 ManufacturingStatus ()[FET_EN]。 [TRM 17.2.18]
    切换命令只会设置 RAM 数据、这意味着如果向监测计发出复位或密封、则此命令设置的条件将会被清除。 [TRM 12.1]
    可以通过将条件(ManufacturerStatus())写入 Mfg Status Init 来保护数据闪存的安全。 [TRM 12.1]
    SLUA726A ("使用 bq78350")在准备生产时指示清除 Mfg 状态 Init。 [第5.0节]

    结论:
    ManufacturerAccess()写入 RAM (在复位或密封时清除)。
    MFG 状态初始化是数据闪存、但应在生产期间清除。

    这就是问题:如何永久启用 FET 的控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启用 FET 应该是您的生产过程的一部分。