This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:如何在 HV = 48V 且 LV = 20V 时计算最大负载电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656842/lm5170evm-bidir-how-to-calculate-the-maximum-load-current-when-hv-48v-and-lv-20v

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1LM5170

您好!  

我使用 LM5170-Q1 EVM 来控制两个电池组之间的双向功率流。 高压(HV)侧为48V、低压(LV)侧为20V。  

我不确定如何确定 LV 侧的最大负载电流? 该最大电流的限制因素是什么?  

我从使用指南中了解到、当 HV = 48V 且 LV = 12V 时、最大功率约为700W。 此功率限制是否适用于不同的 HV 和 LV 组合?   

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大电流没有硬性限制。 它是效率(与热相关)与最大负载之间的折衷。 该驱动器强度为4A/5A、可驱动并联 MOSFET 来共享电流。 但是、过多的 FET 并联可能具有更多的开关损耗。

    另一个限制因素是可用电感器的电流能力。 了解您可以使用的器件。 由于所选的电感器只能处理~32A、因此该 EVM 的功率限制为700W、而 LM5170的功率能力则不是如此。 仅供您参考:我们的客户每相功率大于600W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:  

    非常感谢您的回复。  

    我有另一个问题。 LM5170-Q1 EVM 提供低压(LV)侧的最大电压可达到60V。 如果电感器施加的 LV 侧最大电流为30A、这是否意味着电路板可提供高达60V x 30A = 1800W 的功率、还是仅用于瞬态峰值功率?  

    在我的应用中、如果我设置 LV 侧= 30V、LV 侧电流= 30A、这是否会对电路板造成任何危险?  

    非常感谢。  

    此致

    Cheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有危险、但您需要调整 EVM 上的 OVPB 以允许在降压模式下进行30V 操作。 我记得、EVM 将 OVPB 设置为大约~20V。