This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS80032:关于指示灯 LED 驱动器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS80032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624211/tps80032-about-indicator-led-driver

器件型号:TPS80032

大家好、

 

我们的客户希望了解指示灯 LED 驱动器。

他们正在评估 TPS80032、但 LED 闪烁的周期小于300ms (因此不同于数据表的内容)。

 

[数据表内容]

如果电池电压过低而无法启动、LED 驱动器将提供三个300ms 脉冲、脉冲之间的持续时间为300ms。

 

"LED"是否闪烁、数据表中提到的内容除外?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛中的 TPS80032器件上发布您的问题。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复此主题、并尝试回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    他们使用哪个 OTP 版本的 TPS80032进行评估? 他们是在自己的电路板上还是在 EVM 上进行测试?

    关于充电器行为、指示灯 LED 可能会亮起和熄灭的原因有很多。 具体而言、电池温度监测没有迟滞、因此、如果在 GPADC_IN1处测得的电压在过热点附近振荡、则可能会导致快速启用/禁用充电器。 或者、如果电池电压达到其目标电压、然后降至其迟滞点以下、也可能导致充电器打开和关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

     

    感谢您提供信息。

    他们在自己的电路板上进行测试、我将确认 OTP 版本。

     

    此致、

    Kanemaru