请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5121-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5122、 LM5122-Q1、 LM5121
您好!
我需要针对专用于汽车音频系统的电源部分提出建议。
最关键的条件是 Vin=10V、Vout=34V、Iout=20A。
您是否有具有具有这些参数的参考设计或/和 TINA 仿真?
我建议使用多相 LM5122、但由于成本原因、我不确定这是否会被接受。
谢谢
Umberto