This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:如何在电源多路复用应用中获得反向电流保护?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624483/tps25942a-how-to-get-reverse-current-protection-in-power-muxing-application

器件型号:TPS25942A

我使用两个 TPS25942进行电源多路复用、其中 EN/UVLO 引脚连接到输入电压。  我不需要过压/欠压保护或优先级多路复用、并且我将 DMODE 输入悬空。

电路根据需要将电源从有源电源正确路由到系统负载。

根据数据表、我希望此设置能够提供反向电流阻断。

但是、我发现 运行电源正在向非运行电源提供电流!  这种情况不好、因为其中一个电源是电池!

今天我发现应用手册 SLVA811A.PDF 在第11页上说"请注意、如果使用两个 TPS25942电子保险丝进行电源多路复用、那么当主电源断开时、主 TPS25942将不会关闭。 这意味着反向电流将能够流过器件并升高 TPS25942主器件的输入电压。"

真的???  反向电流阻断为什么不起作用?  这是一个很大的惊喜!

我的问题是、为了使反向电流阻断在电源多路复用器应用中工作、需要更改什么电路?  (请注意、由于0.7V 压降和相关的功率损耗、我不想使用二极管模式。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:

    检测到器件上的反向电压为10mV (典型值)后、反向电流阻断功能开始工作。 当 VOUT 升至 IN2以上(本例中为电池)时、VOUT 至 IN2之间将出现尖峰小的反向电流。 尖峰小反向电流应生成10mV 反向电压以激活反向电流保护。 如果 VOUT 升高速度非常缓慢、则反向电流的幅度不足以导致10mV 压降、因此无法检测到并切断。
    我们正在更新数据表以阐明此功能。

    您能否提供系统信息以建议更改
    您是否始终希望使用较高的电压源(来自有源电源和电池)为负载供电?
    有源电源和电池的工作电压范围是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中可以看出、我希望在电源多路复用器配置中使用时不会出现反向电流。  我认为这是该 IC 功能的一个重要部分。  是的、数据表绝对需要更新以反映真实情况!

    在我的情况下、如果没有外部电源、我想使用电池;如果有外部电源、我想使用电池。  

    我不希望电池在关断时向外部电源提供电流(目前就是这样)。

    我也不想让外部电源的任何电流进入电池(如果电池需要智能充电、这可能会很危险)。

    我们设计中的一个缓解因素是外部电源电压高于电池电压。  在这种情况下、我怀疑我可以在过压和欠压引脚上使用分压器来管理根据外部电源电压打开两个电源多路复用器中的哪一个。

    您的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:

    外部电源电压高于电池电压、因此外部电源的电压阈值(UVLO、OVP、PG 输出)可用于控制器件。
    这是使用最少的外部组件来缓解该问题的唯一解决方案。

    此致
    Rakesh