This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:TPS40304是否可以在输出电压中具有 OVP 功能?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS40304, TPS562210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623433/tps40304-may-tps40304-have-ovp-function-in-output-voltage

器件型号:TPS40304
主题中讨论的其他器件:TPS563210ATPS562210A

你(们)好,先生

我们是否可以检查 TPS40304/TPS562210A/TPS563210A 在输出电压中是否具有 OVP 功能?

如果是、如何设置它?

                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    TPS562210A 和 TPS563210A:是的、它具有 OVP。 它不是用户可设置的。 它是 VFB 的125%。 因此比 Vout 高25%。

    TPS404304:无 OVP

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    您可以向我们分享 OVP 测试方式吗? 因为我们现在将 FB 引脚短接至 GND 或将 fb 开路至 Vout 电阻器。 正确吗?

    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    由于 MT 客户测试 TPS562210A TPS563210A OVP、且测试结果超过125%(测试 OVP > 200%)、因此我们需要以测试方式向客户解释。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

     您是否在 OVP 和高侧 MOSFET 关断之间具有理想的响应时间? 谢谢。

    Eddie