This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:执行&quot 的指南;学习周期"

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657789/bq34z100evm-guide-to-do-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100EVM

你(们)好

我在 Battery Management Studio (v.1.3.80)中遇到问题、我正在使用 BQ34z100EVM、但这并不是很简单、而是其他版本的 BQ、我无法执行"学习周期"。

在 BQ Studio 的某些版本中、该选项非常有用、它具有图形界面、因此您只需单击即可使用该工具。

我已成功校准电池(12V、7AH)的温度、电压和电流参数。

任何人都可以用我需要的特定文档、数据表或执行"学习周期"的步骤来指导我、我需要获取这3个参数的图形。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否已经对化学 ID 进行了编程并为量表配置了所有参数?

    如果是、则学习/优化周期的步骤为:

    0。配置 DataFlash、包装化学成分、执行校准并导出 GG 文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送复位命令(0x0041)
    3.为电池组充电以充电终止。
    4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    5.C/7放电至端接电压
    6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
    7.为电池组充电以充电终止
    8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
    9. C/7放电至端接电压
    10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我正在使用铅酸电池

    制造商:Ritar

    电压       :12伏

    电流       :7AH

    为了校准参数 ChemID、我选择了具有与 BQ Studio 列表中相同特性(Yuasa 7AH // 0808铅酸)的电池。

    我获得了.log 文件、用于对其进行充电、我附加了这些文件。 现在、我如何获得电压、电流和温度参数的充电和放电图?首先、我想知道.log 文件中存储的数据是否正确、以及我是否能够继续进行电池研究或再次开始。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_PROBES.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请按照 http://www.ti.com/tool/GPCCHEM 上的用户手册中的说明格式化日志并创建 config.txt

    此致、
    Bryan Kahler