This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215OA:电压跟踪

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215OA, TPS568215, TPS62184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624732/tps568215oa-voltage-tracking

器件型号:TPS568215OA
主题中讨论的其他器件: TPS568215TPS62184

您好、TI、


SLVSDU7 (TPS568215OA 数据表)在第7.3.5段中指出、这些器件跟踪"作为基准的内部软启动电压或外部软启动电压中的较低者"。

换言之、这些器件是否像其他 TI 器件一样支持外部电压跟踪? 此引脚是否应被命名为"SS/TR"? 数据表是否需要与 slvscq5a 8.4.7或 slvsbh3b 10.1.5类似的"跟踪"段落 、或者是否存在明显的功能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    跟踪 SS 电压存在轻微差异:
    如果 TPS568215 SS 引脚上的外部电压慢于内部软启动电压、则您提到的所有器件都具有类似的跟踪行为。
    2.如果 TPS568215 SS 引脚上的外部电压快于内部软启动电压、TPS568215将仅跟随内部软启动电压。 因此、我们没有将 SS 引脚定义为"SS/TR"
    TPS62184将始终尝试跟踪 SS 引脚电压、无论其速度有多快。