This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:电源选择

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624750/tps563201-the-power-supply-selection

器件型号:TPS563201

,先生你(们)好

 !客户需要这样一种方案、即可调输出功率、输入12v、输出1.1V 至5.5V、输出电流为2A、输出波形小于10mV,帮助建议 A、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 FB 引脚添加一个电路、如下所示。 R1的值是 RFB-LOW (连接到 GND)的10倍、R2=1K、 C1=100pF。 您可以更改 Cadj 以更改输出。 为了使环路稳定,请增加 Cout 使 FCO 变小,从而减少瞬态响应。