This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:当系统通电时、CFET 关闭、以防止电容器充电

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658700/bq33100-cfet-is-off-when-system-is-powered-keeping-caps-from-charging

器件型号:BQ33100

一年多以来、我没有遇到此产品的问题。  现在、出于某种原因、当我对系统放电并重新加电给超级电容器充电时、我的 CFET 信号在 Pchannel 栅极上为高电平、这意味着我的电容器不会充电。  是否有人知道这是如何发生的?  是否有我意外打开的设置、这样做?  我通过使用0x0000=OFF、0x0004=ON 命令发出46命令来测试 FET、来检查不良的 PFET。  我更换了 FET、现在出现了此问题。  

如果这个问题被误解、我可以更好地解释。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请检查您的 ESR 值以查看它们是否为负值。 如果是、请尝试重新发出学习命令、以便监控器重新学习电容和 ESR 值。

    如果这不能解决问题、请上传.SENC 文件和事件日志。 器件原理图和布局、标出了替换的组件以及可能有用的组件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、  

    我将一个较旧的 SENC 文件下载到电路板上、它再次开始正常工作。  由于这种情况、我相信在这个电路板上、我在启动时从未加载过一个 SENC 文件。  可能是由于 Get Go 损坏了 pchannel 充电 FET、幸运的是、我的充电电压和 ROM 值充电电压相等、看起来充电 FET 关闭了电流、但实际上只是电容器满足了充电电压。  当我第一次为新电路板加电时、我上传了一个 gg 文件、尽管我认为这是可行的。

    我的问题是、每个电路板是否都需要编程 SENC 文件才能正常工作、上传 GG 文件与不访问 ROM 的所有部分不同?

    如果您想查看、我确实在对旧版本进行编程之前从不起作用的电路板上抓取了 SENC 文件。  

    无论哪种方式、我都能正常工作、感谢您提及 SENC 文件、以便为我的记忆添加相关内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我很高兴听到它在工作! 感谢您讨论了如何才能实现这些结果。

    此致、
    Bryan Kahler